LEED

CERTIFICAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE, SIMPLIFICADA BENEFICIE-SE COM MAIOR EFICIÊNCIA, ECONOMIA E VALOR DO EDIFÍCIO.

Como padrão global para projetos sustentáveis, os edifícios com certificação LEED v4.1 oferecem ambientes mais saudáveis e produtivos. Por natureza, edifícios com certificação LEED v4.1 também operam de maneira mais eficiente, com custos operacionais reduzidos e melhoria na experiência dos usuários, valorizando as propriedades e elevando o valor dos aluguéis. Projetados com eficiência em mente, os produtos da Mitsubishi Electric facilitam a obtenção da certificação LEED.

SOLUÇÕES PARA EDIFÍCIOS VERDES DE ALTA EFICIÊNCIA QUE GERAM MAIS VALOR E CONFORTO PROBLEMAS COMUNS, SOLUÇÕES DIFERENCIADAS

35%

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A Mitsubishi Electric utiliza tecnologia de ponta para criar uma ampla gama de soluções prediais de alta eficiência que reduzem o consumo de energia. Como resultado, os nossos produtos oferecem economia média de energia de 30 a 35%. Ao associarmos os nossos produtos altamente eficientes com as nossas soluções de automação predial (BMS), e adequarmos o consumo de energia conforme suas reais necessidades, você poderá atingir níveis ainda mais elevados de eficiência em seu edifício.

ECONOMIA DE CUSTOS

PAGUE SOMENTE PELO QUE VOCÊ PRECISA

A eficiência energética aprimorada em seus edifícios com o uso de produtos da Mitsubishi Electric reduz o consumo de energia e os custos operacionais. Além disso, os nossos sistemas de medição e controle fornecem informações precisas sobre o uso de energia, permitindo otimizar o consumo e eliminar o uso excessivo de energia. Isso significa que você só usa e paga por aquilo que necessitar.

SATISFAÇÃO PARA O USUÁRIO

MELHOR CONFORTO E EXPERIÊNCIA

A alta eficiência e a confiabilidade dos produtos da Mitsubishi Electric ajudam você a criar ambientes de construção verde que melhoram as experiências dos usuários, atraem novos locatários e valorizam as propriedades. Os nossos produtos de climatização proporcionam ventilação adequada e controle preciso de temperatura, mantendo os ocupantes confortáveis. Os nossos sistemas de automação predial aumentam o controle geral de todos os seus sistemas de climatização, o que facilita a manutenção dos ambientes internos.

CAMINHO INTELIGENTE PARA A CERTIFICAÇÃO LEED

SOLUÇÕES ENERGETICAMENTE EFICIENTES QUE GERENCIAM, CONTROLAM E OTIMIZAM

A Mitsubishi Electric oferece uma variedade de soluções prediais desenvolvidas para ajudar você a construir e manter edifícios mais eficientes, e também a obter a certificação LEED. Muitos dos nossos produtos contribuem para o atendimento dos pré-requisitos (práticas obrigatórias) LEED, bem como ajudam a obter pontos em todas as diferentes categorias de crédito (recomendações) LEED.

ECOWEBSERVER III

O EcoWebServer III da Mitsubishi Electric facilita a medição, coleta e análise dos dados de consumo de energia. Fornece visibilidade para a análise das tendências das demandas de energia e consumo, incluindo detalhamentos gráficos por hora, diários e mensais. O EcoWebServer III pode ser configurado como recurso dedicado para coletar dados de energia de departamentos individuais ou de toda instalação.

Além dos medidores de energia elétrica, ele pode também coletar dados de água, gás, vapor, ar comprimido e temperatura. Todas essas características combinadas facilitam as iniciativas para a economia de energia, aumentam a produtividade e reduzem os custos de energia.

FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL CITY MULTI

Fabricado de acordo com os mais elevados padrões, os nossos sistemas de ar condicionado City Multi usam a tecnologia de Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) para ajudar a economizar energia e reduzir os custos operacionais associados.

O sistema de zoneamento do VRF não só oferece controle preciso de conforto para as diferentes áreas do edifício, como também proporciona, de forma consistente, um aumento médio de 25% de eficiência em relação aos sistemas tradicionais. Essa é uma das várias razões que fazem do City Multi um sistema de climatização ideal para alcançar a certificação LEED.

CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS

Edifícios inteligentes requerem controladores inteligentes. A Mitsubishi Electric oferece uma das mais vastas linhas de Controladores Lógicos Programáveis (CLP) para sistemas de automação em ambientes empresariais e industriais.

Todo o nosso portfólio de produtos de controle de automação utiliza tecnologias de ponta, aumentando a eficiência até mesmo nos ambientes mais avançados. Altas velocidades de processamento, estabilidade e confiabilidade fazem com que as nossas soluções sejam uma das mais populares na indústria.

SOFTWARE MC WORKS64

Como um Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA) avançado de 64 bits, o MC Works64 é a próxima geração em software de automação predial. Os seus gráficos 3D exibem com precisão os sistemas do edifício, para melhorar o monitoramento e proporcionar o controle intuitivo.

Isso facilita o monitoramento de tendências com visualização de incidentes e localização de ativos, assim como o acesso, em tempo real, à histórico de uso detalhado. Tudo isso combinado resulta em usuários satisfeitos, reduz custos e consumo de energia, e também permite a manutenção preventiva para aumentar a vida útil dos sistemas.

Elegância silenciosa e eficiente, literalmente na palma de suas mãos.

Os secadores de mão, ou Jet Towel, da Mitsubishi Electric podem reduzir o custo da secagem de mãos em mais de 95%, em comparação às toalhas de papel, e diminuir a emissão de carbono. O Jet Towel foi projetado para ser um complemento luxuoso e silencioso para qualquer banheiro.

Para saber mais sobre nossas soluções,
entre em contato ou inscreva-se aqui para receber novidades:

Fale conosco