Para tornar o nosso site o mais amigável possível, utilizamos cookies. Por favor, confirme que você concorda com o nosso uso de cookies clicando em Sim.
Direcionadores de crescimento
Os elevadores, as escadas rolantes e os sistemas de gerenciamento de edifícios da Mitsubishi Electric estão sempre evoluindo, ajudando a atingir nossa meta de ser a marca no. 1 em qualidade. A fim de satisfazer os clientes em todos os aspectos de conforto, eficiência e segurança, bem como colaborar para uma sociedade sustentável, os mais altos níveis de qualidade e consideração ambiental estão sempre no centro de nossas atividades. À medida que os tempos mudam, a Mitsubishi Electric continuará a utilizar os pontos fortes coletivos de nossas tecnologias avançadas e ambientais para oferecer aos clientes produtos confiáveis e contribuir para a sociedade.
Desde meados do século XIX, os elevadores têm desempenhado um papel importante na transformação dos horizontes urbanos do mundo, tornando o dia-a-dia mais conveniente. Os elevadores da Mitsubishi Electric desempenharam um papel importante no desenvolvimento das paisagens urbanas de alta tecnologia do Japão moderno, fornecendo aos arquitetos e desenvolvedores novas opções para projetos de edifícios inovadores.
Escadas rolantes são instalações grandes, volumosas e dispendiosas, e o nível de precisão de engenharia e os padrões de fabricação necessários para fazê-las funcionar de maneira confiável não podem ser subestimados. No entanto, esses meios de transporte são parte integrante da vida diária de milhões em todo o mundo. Na Mitsubishi Electric, não estamos apenas engajados no aprimoramento constante da tecnologia para proteger os investimentos dos clientes ao longo dos anos, estamos também ultrapassando nossos limites com produtos inovadores, como a escada rolante em espiral. Introduzida há mais de 20 anos, até hoje continuamos sendo o único fabricante que faz essas instalações espetaculares.
Entrega do primeiro elevador e escada rolante.
Fundação de Inazawa Works.
Entrega do elevador mais rápido do mundo (na época): 600m/min (Edifício Sunshine 60, Tóquio).
Entrega do elevador mais rápido do mundo (na época): 750m/min (Yokohama Landmark Tower).
Construção da torre de teste de elevador “SOLAÉ”.
Entrega do elevador mais rápido do mundo (na época): 1230m/min (Shanghai Tower).
Quando concluída, essa instalação nos ajudará a melhorar a qualidade de nossas instalações de elevadores e fornecerá altos nívies de segurança, tranquilidade e conforto.
Essa inovação fornece aos visitantes instruções e informações detalhadas sobre o status dos elevadores, auxiliando numa navegação e movimento suaves e eficientes.
A nova torre amplia a gama de produtos que podem ser testados, ajudando a acelerar o desenvolvimento de produtos locais.
Os três modelos estão operando na Shanghai Tower de 632 metros, o edifício mais alto da China.
As escadas rolantes da série S da Mitsubishi Electric elevam a segurança dos passageiros e a economia de energia a novos patamares.
Este elevador sem casa de máquina (MRL) elimina a necessidade da casa de máquina na cobertura, de modo a atender às restrições de altura da construção. Corresponde às necessidades do mercado latino-americano
A tecnologia de controle inteligente da Mitsubishi Electric para uma operação energeticamente econômica dos elevadores reutiliza a energia e aumenta a eficiência energética.