Notícias
Como otimizar sua máquina com aplicação do CNC?

Votorantim (SP) – Máquinas que se utilizam de controle de movimento necessitam de aplicações de movimento de seus eixos, seja em função de movimentos precisos por eixo, eixos interpolados e eixos sincronizados.
Para máquinas com controle de movimentos com eixos interpolados por exemplo, o CNC tem ganhos significativos quando falamos da concepção do projeto, não somente de aplicações conhecidas em aplicações com CNC, como por exemplo a usinagem (manufatura residual) ou conceito de “Impressoras 3D” (manufatura aditiva).
Para estas vantagens, destacamos como uma das mais significativas a diminuição do tempo de desenvolvimento do projeto, pois o CNC possui interfaces pré-definidas no que se refere aos controles de movimentos, onde o PLC (Controlador lógico programável) define as regras a serem executadas pelo CNC. Existe também uma estrutura pronta de interfaces relativas ao uso em máquinas ferramenta no qual podemos utilizar em aplicações de automação.
Outro recurso interessante é no que diz respeito a criação de uma estrutura de programas CNC com o padrão de Código G. Esse recurso auxilia na geração e padronização de programas com recursos de CNC utilizando CAD/CAM, onde estes softwares podem gerar programas CNC de “movimentos complexos”.
Além do recurso de uma interface de criação e geração de códigos G, vale ressaltar outros funcionalidades aplicadas a uma máquina ferramenta que podemos também utilizar em uma máquina com controle de movimentos. São elas:
- Mover ferramentas e peças traçando no caminho-alvo a uma velocidade constante;
- Rotação de ferramentas e peças a alta velocidade constante;
- Sincronizando um fuso e servo/um fuso e outro fuso;
- Gerenciamento de ferramentas;
- Simulação Gráfica dos movimentos;
- Compensando Ferramentas / erros geométricos / deformação da máquina em tempo real.
Para fechar com um exemplo clássico, destacamos os robôs cartesianos ou também chamados de “Gantry Loader”, onde os movimentos são controlados pelo CNC.
Sobre a Mitsubishi Electric Corporation
Com 100 anos de existência, a Mitsubishi Electric Corporation é reconhecida como líder mundial na fabricação, comercialização e vendas de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados em Sistemas elétricos e de energia, Automação industrial, Sistemas de informação e comunicação, Dispositivos eletrônicos, Sistemas de transporte e Aparelhos domésticos. Com o princípio corporativo de contribuir com a criação de uma sociedade próspera, a companhia está presente em mais de 40 países ao redor do mundo, totalizando mais de 140 mil colaboradores.
Sobre a Mitsubishi Electric do Brasil
No país desde 1975, a Mitsubishi Electric do Brasil reflete os valores globais da companhia, atuando nas áreas de: Automação Industrial e CNC, Sistemas de Ar Condicionado, Automação de Processos, Equipamentos Automotivos, Sistemas de Visualização e Sistemas de Transporte.