Notícias
Mitsubishi Electric lança impressora 3D digital em metal com tecnologia wire-laser
Tecnologia inédita de impressão 3D digital no mundo, capaz de contribuir com a redução de carbono na manufatura
Barueri (SP) – A Mitsubishi Electric Corporation anuncia o lançamento da impressora 3D AZ600, que cria estruturas 3D com fio de solda derretido por feixe de laser. A tecnologia de manufatura aditiva digital combinada ao controle espacial simultâneo de 5 eixos e controle coordenado das condições de usinagem, a primeira do mundo, oferece impressão 3D estável e de alta qualidade.
A impressora cria estruturas 3D usando a tecnologia exclusiva de controle de calor de alta precisão da Mitsubishi Electric. Também é possível criar esferas ocas, que são, em princípio, impossíveis de serem impressas pelas técnicas tradicionais de corte.
Complementando o lançamento, a Mitsubishi Electric ofere um novo serviço de consultoria para aproveitar ao máximo os benefícios do uso das novas impressoras e adotar rapidamente a manufatura aditiva, com expertise em design de produtos, prototipagem e conselhos gerais sobre a aplicação da impressão 3D em metal.
A manufatura aditiva
A manufatura aditiva deve fazer parte da estratégia de reparo e manutenção de peças caras, especialmente as usadas em ambientes agressivos, como pás de turbinas ou moldes, pois pode prolongar a vida útil e reduzir os custos operacionais associados a essas peças. Além disso, contribui para a descarbonização no setor de manufatura, reduzindo o impacto ambiental das operações de produção, com maior sustentabilidade, diminuindo o consumo de energia e economizando recursos com tempo menor de processamento.
Os novos modelos usam métodos de produção altamente eficientes, como “near-net-shape”, que reduz o tempo de corte em 80%, otimizando a produção de peças para manutenção de automóveis, navios e aeronaves.
Foco na sustentabilidade
Nos últimos anos, a crescente necessidade de reduzir as emissões de CO2 na indústria metalúrgica estimulou um aumento na demanda por métodos metalúrgicos mais eficientes que reduzam o consumo de energia e conservem recursos naturais finitos.
Impressoras 3D em metal que utilizam matéria-prima à base de pó apresentam problemas de gerenciamento de materiais, usabilidade e segurança, sendo necessário um novo processo de manufatura aditiva. Apesar de ser adequada para impressões de moldes complexos de alta precisão, a matéria-prima à base de pó apresenta problemas com o armazenamento e custos de material e impacto ambiental.
Já impressoras que utilizam o arame de aço como matéria-prima normalmente usam uma descarga de arco como fonte de calor, o que acarreta problemas de precisão devido à alta tensão térmica e ao impacto do calor nas camadas do material.
Precisão e qualidade
O novo sistema desenvolvido pela Mitsubishi Electric que utiliza como matéria-prima o fio de solda resolve esses problemas usando um feixe de laser para controle altamente preciso da entrada de calor de acordo com o estado de construção, combinando assim a precisão da moldagem com as vantagens da matéria-prima de arame.
Entre outras vantagens, estão encurtar significativamente o processo de manufatura convencional, reduzindo o desperdício de materiais no processo de fabricação, aumentando a flexibilidade do projeto, facilitando a integração de várias peças e produzindo peças mais leves.
O uso exclusivo do controlador numérico computadorizado (CNC), para o controle cooperativo das condições de processamento, como alimentação do fio, potência do laser e alimentação do eixo, possibilita a manufatura aditiva de estruturas tridimensionais de alta precisão e qualidade.
Sobre a Mitsubishi Electric Corporation
Com 100 anos de existência, a Mitsubishi Electric Corporation é reconhecida como líder mundial na fabricação, comercialização e vendas de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados em Sistemas elétricos e de energia, Automação industrial, Sistemas de informação e comunicação, Dispositivos eletrônicos, Sistemas de transporte e Aparelhos domésticos. Com o princípio corporativo de contribuir com a criação de uma sociedade próspera, a companhia está presente em mais de 40 países ao redor do mundo, totalizando mais de 140 mil colaboradores.
Sobre a Mitsubishi Electric do Brasil
No país desde 1975, a Mitsubishi Electric do Brasil reflete os valores globais da companhia, atuando nas áreas de: Automação Industrial e CNC, Sistemas de Ar Condicionado, Automação de Processos, Equipamentos Automotivos, Sistemas de Visualização e Sistemas de Transporte.