Notícias
Webinar Mitsubishi Electric: Como a automação pode transformar o setor de saneamento

Barueri (SP) – O novo marco legal do Saneamento Básico tem como meta a universalização do serviço até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. Mas, sem inovação e aplicação de novas tecnologias, essa meta dificilmente poderá ser alcançada.
Hélio Sugimura, gerente de marketing da Mitsubishi Electric, aponta como a automação será um dos pilares para atingir esse objetivo. No webinar “Como a automação pode transformar o mundo do tratamento de água e esgoto”, que acontece no próximo dia 6 de julho, às 9h30, Sugimura irá mostrar como os novos padrões de comunicação entre redes industriais da tecnologia Time Sensitive Network (TSN), soluções para eficiência energética, a confiabilidade dos sistemas de automação e controle, representam um impulso na automação de processos.
Tecnologias oferecidas pela Mitsubishi Electric, como sistemas de automação, como os Controladores Lógico Programáveis (CLPs) integrados a softwares supervisórios (SCADA), com arquitetura redundante, garantem a disponibilidade do sistema e o uso de inversores de frequência para melhor eficiência energética.
Gestão da qualidade e controle da distribuição
Essas são alternativas acessíveis para impulsionar as metas do Marco Legal de Saneamento ao oferecerem uma gestão da qualidade de maneira remota e um controle de custos de tratamento e distribuição, em instalações desde pequeno ao grande porte.Inscreva-se em: mitsubishielectric.com.br/webinars
Anote na agenda
Webinar gratuito: Como a automação pode transformar o mundo do tratamento de água e esgoto
Data: 06/07, às 9h30
Será concedido certificado aos participantes com permanência superior a 70% do tempo total da sessão ao vivo, estimada em uma hora.
Para aqueles que não conseguirem acompanhar a sessão ao vivo, a gravação do webinar ficará disponível a partir do dia seguinte, junto com outros 30 webinars: mitsubishielectric.com.br/webinars
Sobre a Mitsubishi Electric Corporation
Com 100 anos de existência, a Mitsubishi Electric Corporation é reconhecida como líder mundial na fabricação, comercialização e vendas de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados em Sistemas elétricos e de energia, Automação industrial, Sistemas de informação e comunicação, Dispositivos eletrônicos, Sistemas de transporte e Aparelhos domésticos. Com o princípio corporativo de contribuir com a criação de uma sociedade próspera, a companhia está presente em mais de 40 países ao redor do mundo, totalizando mais de 140 mil colaboradores.
Sobre a Mitsubishi Electric do Brasil
No país desde 1975, a Mitsubishi Electric do Brasil reflete os valores globais da companhia, atuando nas áreas de: Automação Industrial e CNC, Sistemas de Ar Condicionado, Automação de Processos, Equipamentos Automotivos, Sistemas de Visualização e Sistemas de Transporte.