Notícias
Mitsubishi Electric lança a nova família de Inversores de Frequência FR-E800
Nova série conta com conexão aberta com redes de comunicação e funções de segurança em um equipamento extremamente compacto
Barueri (SP) – A Mitsubishi Electric, uma das maiores empresas de automação industrial do mundo, anuncia o lançamento da sua nova família de Inversores de Frequência, a FR-E800, que chega com 150 novos modelos. Os inversores trazem funcionalidades de segurança que atendem às principais normas internacionais como a IEC 61508, além disso, suportam as mais utilizadas redes de comunicação em alta velocidade do mercado, como CC-Link IE TSN, Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet, EtherCAT e BacNET.
A série é capaz de tornar o ambiente industrial mais inteligente em diversos campos, devido a integração do inédito circuito1 de detecção de gás corrosivo, o primeiro com funções2 de IA (Inteligência Artificial) para diagnóstico de falhas e defeitos.
Principais recursos
1. Diversas redes de comunicação incorporadas, permitindo a utilização na Indústria 4.0 (IoT).
As versões com Ethernet incorporada atendem diversos protocolos de comunicação abertos como CC-Link IE TSN, Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet e BacNET. Isso contribui para o aumento da produtividade na indústria, além de proporcionar maior economia de energia em plantas de utilidades como tratamento de água e refrigeração.
2. Menos tempo com manutenção preditiva e análise de dados.
A Integração do primeiro circuito de detecção de gás corrosivo no mundo junto ao meio ambiente, permite identificar sinais de defeitos causados por sulfeto de hidrogênio ou outro gás corrosivo, reduzindo o tempo de equipamento parado. A Maisart®, tecnologia de IA da Mitsubishi Electric, está integrada na configuração dos inversores via software. Assim, as causas de parada dos inversores como as sobre correntes por curtas acelerações são analisadas pela primeira função de diagnóstico de falhas baseado em IA (Inteligência Artificial) no mundo, ajudando a reduzir o tempo de máquina ociosa.
3. Funções de Segurança
A segurança de operadores e equipamentos é garantida pelas funções de segurança incorporadas que seguem as principais normas internacionais. Além disso, a velocidade real do motor é calculada com base no valor da corrente ou através de sensores de velocidade quando a função SLS é utilizada. Esta função contribui com a redução de custos com cabeamentos.
Sobre a Mitsubishi Electric Corporation
Com quase 100 anos de existência, a Mitsubishi Electric Corporation é reconhecida como líder mundial na fabricação, comercialização e vendas de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados em Sistemas elétricos e de energia, Automação industrial, Sistemas de informação e comunicação, Dispositivos eletrônicos, Sistemas de transporte e Aparelhos domésticos. Com o princípio corporativo de contribuir com a criação de uma sociedade próspera, a companhia está presente em mais de 40 países ao redor do mundo, totalizando mais de 140 mil colaboradores. A empresa registrou receita de 4.519,9 bilhões de ienes (US$ 40,7 bilhões*) no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2019. Para obter mais informações, visite: www.MitsubishiElectric.com
* Com uma taxa de câmbio de 111 ienes para o dólar americano, a taxa dada pelo Mercado de Câmbio de Tóquio em 31 de março de 2019
Sobre a Mitsubishi Electric do Brasil
No país desde 1975, a Mitsubishi Electric do Brasil reflete os valores globais da companhia, atuando nas áreas de: Automação Industrial e CNC, Sistemas de Ar Condicionado, Automação de Processos, Equipamentos Automotivos, Sistemas de Visualização e Sistemas de Transporte.