Notícias
Conheça cinco benefícios do inversor de frequência na Industria
Mitsubishi Electric aponta as vantagens do equipamento que controla a velocidade e torque do motor elétrico e que pode proporcionar economia de energia de até 60%.

Barueri (SP) – O inversor de frequência é um equipamento eletrônico capaz de controlar a velocidade e o torque de um motor elétrico, usando para isso um ajuste na frequência e tensão da alimentação de energia. “Além de trazer mais precisão para as tarefas do dia a dia (como movimentar esteiras ou bombear água), ele pode trazer pelo menos outros cinco benefícios para o ambiente produtivo”, aponta Renato Bedendi, especialista de produto da Mitsubishi Electric, uma das principais fornecedoras em soluções de automação industrial do mundo.
1. Economia de energia
Na indústria, é possível obter economia significativa de energia ao substituir a partida direta pelo inversor de frequência. “Os inversores de frequência da Mitsubishi Electric contam com a função exclusiva chamada Energy Saving, capaz de proporcionar economia de até 60% no consumo de energia em comparação com motores em partida direta ou “softstart” e de até 15% em relação a inversores de frequência comuns”, destaca Bedendi.2. Segurança para operadores e máquinas
Os inversores geram mais segurança para operadores e máquinas, além de evitar danos nos equipamentos, ajudando a prolongar sua vida útil por muito mais tempo. “Além disso, na Mitsubishi Electric, todos os inversores possuem um recurso de segurança incorporado que atende plenamente os requisitos nacionais e internacionais de prevenção de acidentes, como a NR 12”, ressalta o especialista.3. Proteção e durabilidade do motor
Ao filtrar as oscilações da rede de energia elétrica com funções de proteção incorporadas, o inversor de frequência é capaz de proteger o motor plenamente em casos de picos de energia, sobrecargas e altas temperaturas aumentando sua vida útil.4. Baixo custo de manutenção
Com a manutenção preventiva adequada, o inversor de frequência pode funcionar perfeitamente por muito tempo. “Na Mitsubishi Electric, os inversores são projetados para uma vida útil de no mínimo dez anos incluindo seus ventiladores de refrigeração”, destaca Bedendi.5. Automação de processos
Além de controlar a velocidade do motor, alguns inversores possuem CLP incorporado, o que possibilita o controle de pequenos dispositivos localmente. “Dessa forma, é possível fazer um gerenciamento inteligente e eficaz de energia dentro da planta”, finaliza Bedendi.