A sessão ao vivo acontece no próximo dia 22 de agosto, às 09h30.
Barueri (SP) – Com o aumento da necessidade de melhor produtividade, qualidade, flexibilidade e redução de custos, o uso de robôs é uma opção a se considerar em uma variedade maior de aplicações industriais. Mais do que um objetivo final, o uso de robôs deve ser considerado como uma das ferramentas a serem usados nas linhas de produção, sem necessariamente substituir o uso de pessoas nos processos. Neste webinar apresentaremos alguns conceitos, avaliação da necessidade de utilização e estudos de caso do uso de robôs como aliado para vencer estes desafios.
No Webinar gratuito que será realizado com transmissão ao vivo no dia 22 de agosto, a partir das 09h30, iremos apresentar temas como:
- Avaliação da necessidade do uso de robôs industriais, máquinas dedicadas ou operadores
- Contextualização do robô no cenário da Indústria 4.0
- Apresentação de algumas características como: Movimentos, Instalação, Aplicação, Ferramentas de configuração, entre outras
- Apresentação de casos do uso de robôs em conjunto com operadores.