Notícias

Sanex alcança mais de 90% de melhoria no monitoramento dos equipamentos

Empresa também registrou redução de 50% nas manutenções corretivas e melhoria de 40% na gestão da eficiência energética.

Barueri (SP) – Na era da Indústria 4.0, a conectividade dos equipamentos por meio de uma rede industrial é fundamental para tarefas como o monitoramento da operação. Coletar dados sobre o funcionamento dos equipamentos em tempo real, possibilita aos gerentes industriais, tomar decisões assertivas, aprimorando a performance das linhas de produção.


Componentes Mitsubishi Electric no painel da Sanex

Diante deste cenário, a Sanex, empresa de consultoria técnica e prestação de serviços especializada nas áreas de saneamento básico, meio ambiente e recursos naturais, buscou no mercado uma solução para aumentar o controle e supervisão de poços artesianos.

Foi então que, por meio da integradora de sistemas Provider Controls, de São Paulo/SP, que a Sanex conheceu as soluções da Mitsubishi Electric. De acordo com o Gerente de Operações da Sanex, Engº Humberto Polim, os painéis de automação/telemetria com equipamentos da multinacional japonesa apresentaram um excelente desempenho, além de serem compactos e integrarem bem esteticamente nos equipamentos. “Relevante mencionarmos que as configurações dos produtos são totalmente amigáveis e intuitivas, por meio do software de programação, o GX Works3 e o GT Works3”.

Com as soluções já integradas aos equipamentos da Sanex, os benefícios começaram a surgir rapidamente, trazendo resultados expressivos, como a melhoria em mais de 90% no monitoramento local e remoto das operações. “Também identificamos uma redução de aproximadamente 50% nas manutenções preventivas e uma melhoria em até 40% na gestão da eficiência energética”, afirma o Engº Humberto Polim.

Um dos pontos destacados pelo Gerente de Operações foi o processo de migração para as novas soluções, considerada bem dinâmica, utilizando de um protótipo para validação. “Observamos que nas atuais bases instaladas a solução adotada está atendendo plenamente toda a demanda, bem como a total integração com o nosso sistema supervisório do Ecomonitoramento”, analisa.

O diretor técnico da Provider Controls, Engº Paulo Costa, aponta também para o fato de a versatilidade de redes do equipamento ter sido fundamental no processo. “Isso permitiu uma topologia diferenciada para atender a necessidade de comunicação com equipamentos de terceiros, viabilizando a disponibilidade e confiabilidade na telemetria”.

 


Sobre a Mitsubishi Electric do Brasil

Atuando no país desde 1975 como subsidiária e desde 2012 como escritório de vendas, a Mitsubishi Electric do Brasil é uma companhia sustentável, comprometida com a criação de sociedades mais prósperas, por meio de suas tecnologias e serviços, que englobam produtos de automação industrial, sistemas de ar condicionado, autopeças, elevadores, sistemas visuais, sistemas de transporte, entre outras soluções.

Sobre a Mitsubishi Electric

Com mais de 90 anos de experiência fornecendo produtos confiáveis e de alta qualidade, a Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) é reconhecida como uma líder mundial em manufatura, marketing e vendas de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados em comunicações e processamento de informação, desenvolvimento espacial e comunicações por satélites, eletrônica de consumo, tecnologia industrial, energia, transportes e equipamentos prediais.
Abrangendo o espírito da declaração corporativa, “Changes for the Better”, e sua declaração ambiental, “Eco Changes”, a Mitsubishi Electric se empenha em ser uma companhia Global, com orientação ambiental, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A companhia registrou vendas consolidadas de 4,238.6 bilhões de ienes (US$ 37,8 bilhões*) do grupo, no ano fiscal terminado em 31 de março de 2017.
*Câmbio de 112 ienes por dólar americano pela taxa informada pela Tokyo Foreign Exchange Market em 31 de março de 2017.