Notícias
No dia da indústria, Mitsubishi Electric lista as principais tendências no universo de CNC
Retrofitting e indústria 4.0 são alguns dos pontos destacados pela companhia para os próximos anos
Votorantim (SP) – A Mitsubishi Electric, uma das principais companhias focadas em tecnologia no setor industrial, aproveita o dia da indústria (comemorado em 25 de maio) para lembrar algumas das principais tendências e perspectivas relacionadas aos avanços para a operação, especialmente no setor automotivo.
“A indústria 4.0 é a principal transformação pela qual o setor vem passando. Hoje, equipamentos ligados ao comando numérico computadorizado (CNC) podem ser integrados aos sistemas de gestão de TI das empresas, ajudando líderes a monitorarem as informações do “chão de fábrica” em tempo real”, afirma Eduardo Miller, Engenheiro de Aplicação da Mitsubishi Electric.
Obter esses benefícios nem sempre é um processo simples ou barato. Para ajudar as companhias a atingirem esse objetivo sem a necessidade de substituir o maquinário atual, a companhia aponta o retrofitting como uma alternativa eficaz no cenário brasileiro. O investimento para essa atividade equivale de 15% a 30% do valor de máquina nova e traz benefícios significativos em produtividade e qualidade.
“O retrofitting pode ser usado nas mais diversas situações, principalmente dentro do setor automotivo. Alguns exemplos são: necessidade de atualização tecnológica, baixa disponibilidade de máquina em função de paradas constantes por manutenção corretiva, poucos recursos de software e de comunicação, além do interesse em ter recursos para a indústria 4.0”, afima Diego Guillen, supervisor de vendas da Mitsubishi Electric do Brasil.
Esse cenário fortalece a presença da companhia no Brasil, com boas perspectivas de crescimento para os próximos anos. “Confiamos na retomada do setor como forma de impulsionar nossas contratações durante todo o ano de 2019. Queremos ajudar cada vez mais as empresas para que possam atingir altos níveis de produtividade com máquinas modernas e atendimento eficaz”, finaliza Denis Carvalho, gerente geral da unidade de CNC da companhia.