Notícias
Mitsubishi Electric espera aumentar resultados no setor automotivo com aprovação do Rota 2030
Projeto traz incentivos fiscais para montadoras que investirem em inovação nos próximos anos

Votorantim (SP) – A Mitsubishi Electric, uma das principais companhias em automação industrial no mundo, acredita que a aprovação do Rota 2030 deve trazer mais luz à importância das novas tecnologias para o ambiente industrial. O projeto, aprovado em novembro, permitirá abater de 10% a 12% do imposto de renda devido ou na contribuição social sobre o lucro líquido do valor investido pelas montadoras em inovação.
A companhia acredita que os novos investimentos terão um forte viés de tecnologia e devem trazer uma grande oportunidade de crescimento nos próximos anos. Com 105% da meta de faturamento atingida em 2017, a empresa espera ter resultados ainda melhores nos próximos anos, com contribuição significativa de vendas do setor automotivo. “Estamos bastante otimistas com o mercado brasileiro e queremos continuar fornecendo serviços de qualidade no País, além de aumentar a gama de produtos com o padrão de excelência que a Mitsubishi Electric impõe no Brasil”, destaca Denis Carvalho, gerente geral da unidade de CNC da companhia.
Os principais produtos que devem puxar esse crescimento são os CNCs (comandos numéricos computadorizados) da linha M8 (M80 / M800), que geram benefícios importantes como a alta produtividade, confiabilidade, interatividade e conectividade (soluções para a Indústria 4.0), itens fundamentais para assegurar a produtividade dentro do setor.
Instalados em diversos Centros de Torneamento e Usinagem em todo o país, os CNCs trazem resultados por um longo período de tempo, além de economizarem energia com o Eco Monitor Light, ligado ao disjuntor principal da máquina. Com isso, a energia elétrica na máquina pode ser gerenciada com precisão, o que possibilita uma operação de economia de energia.
“Ao reunir todas essas características, os produtos proporcionam melhor acabamento superficial de peças, compatibilidade com diversas redes de automação industrial, interface MES, conexão remota com os PCs usando Virtual Network Computing, conexão com MT Connect Data Collector, entre outros recursos de IoT. Esse conjunto permite às empresas atingir mais produtividade, contribuindo para um dia a dia mais eficiente”, finaliza Carvalho.