Notícias
Quais são as diferenças entre o CNC e o Motion Control?

Votorantim (SP) – Automatizar (de forma eletrônica) diversos movimentos de uma máquina, de forma precisa e com velocidade controlada, comandando eixos através de motores, nos quais podem ser movimentados de forma simultânea mais de 1 eixo.
Para tal, essa especificação acima pode ser atendida por um Comando Numérico Computadorizado (CNC) ou por um Controlador de Movimentos (Motion Control). Diante dessa semelhança tão forte, uma questão pode surgir: afinal, o que as separa? É possível optar por apenas uma, em vez de usar ambas?
A resposta é: não, por causa do tipo de aplicação a que se destinam.
“Enquanto o método de controle do CNC controla uma posição da ferramenta relativa a uma peça de trabalho (Ferramentas que cortam e dão forma as peças), movimentando as ferramentas através de traçados no caminho-alvo (peça), compensando a geometria das ferramentas e erros geométricos da máquina em tempo real (Aplicados a Maquinas – Ferramentas, exemplo Tornos e Centros de Usinagem), o Motion Control controla um ponto específico a ser movimentado na aplicação, podendo este ponto ser controlado por posição, velocidade ou sincronismo de eixos”, afirma Eduardo Miller, Engenheiro de Aplicação.
Além disso, o CNC possui funções específicas aplicados a Máquinas-Ferramentas, tais como programação em padrão códigos G´s, Compensações em tempo real e sincronismos (exemplo clássico a usinagem de uma rosca em uma peça).
“Podemos afirmar que o produto CNC foi projetado e desenhado para atender aos requisitos em uma aplicação em Máquinas-Ferramenta, finaliza Miller.