Notícias
3 razões para valorizar a manutenção preventiva dentro da indústria

Votorantim (SP) – Dentro da indústria, as manutenções preventivas são essenciais para manter a produtividade e a qualidade produtiva de maquinas e equipamentos. Ao realizar os devidos ajustes programados, é possível adquirir uma série de benefícios que vão além de evitar falhas e prolongar a vida útil de cada equipamento até a qualidade superior da entrega dos materiais e a economia de custos.
Nesse sentido, a divisão CNC da Mitsubishi Electric do Brasil, uma das principais fornecedoras de produtos e serviços para a indústria em âmbito global, traz três vantagens que reforçam a necessidade e o investimento em manutenção preventiva.
1. Economia de custos
De acordo com a companhia, o custo da manutenção preventiva é muito menor quando comparado às intervenções que visam corrigir falhas. “Isso é muito simples de entender. O que é mais em conta: inspecionar e trocar alguns itens desgastados de um equipamento enquanto ainda está funcionando ou buscar a causa de um problema e solucioná-la em caso de quebra repentina?”, afirma Thiago Richard Morato Caetano, Supervisor Técnico da Mitsubishi Electric
2. Maior controle do tempo de atividade dentro da empresa
A manutenção preventiva evita as quebras repentinas e, com isso, aumenta a disponibilidade e vida útil dos equipamentos. “Máquinas indisponíveis afetam a produção ou o funcionamento de qualquer empresa, resultando em maiores gastos e redução nos lucros. Por isso é importante ter um cronograma a ser seguido com as datas programadas de reparos e evitar ao máximo que os equipamentos fiquem parados por falhas repentinas”, destaca Caetano.
3. Capacidade de prever o consumo de materiais necessários e o custo para garantir a operação
Ao observar de perto a produção para elaborar um programa de manutenção preventiva, é possível prever o consumo de materiais necessários para a produção, bem como custo envolvido. “Dessa forma, é possível que a empresa trabalhe com estoque reduzido e com budget programado, evitando assim paradas repentinas que geralmente fazem uso de equipamentos que não estão necessariamente no dia a dia da operação. ”, finaliza.